Gira System 106 jetzt auch fassadenbndig

Flach, flexibel, formschn

Das Gira System 106 ist ein modulares Trkommunikations-System mit Frontplatten aus Metall in puristischem Design und edler Anmutung. Diese flexibel kombinierbare Auensprechstelle hat vor allem bei anspruchsvoller Gebudearchitektur Aufsehen erregt, bislang allerdings exklusiv in der Aufputzversion. Jetzt stellt Gira die flchenbndige Variante vor.

Weil bei energetisch gebauten oder sanierten Gebuden der intakten Gebudehlle eine entscheidende Rolle hinsichtlich des Endenergieverbrauchs zukommt, schreibt die DIN 18015-5 generell eine luftdichte und wrmebrckenfreie Elektroinstallation vor. Diese Anforderungen lassen sich mit der fassadenbndigen Variante des Gira Systems 106 lckenlos erfllen.

Einbau in die Fassade

Die neue Variante des Gira Systems 106 erlaubt eine flchenbndige Installation. Dabei erfolgt der Einbau direkt in die Fassade. Voraussetzung fr den Einbau  und damit in das Wrmedmmverbundsystem (WDVS)  ist ein spezielles Fassadenmodul. Dabei handelt es sich um ein UP-Gehuse, das von marktfhrenden Anbietern von Wrmedmmverbundsystemen als Dmmstoffelement speziell fr Gira fr das System 106 entwickelt wurde. Dieses Gehuse erfllt die hohen Anforderungen an ein WDVS und bildet einen Teil des Gesamtsystems der Dmmung. 

Wichtig fr den Elektromeister: Als Teil des WDVS gehrt das Gehuse mit zur Dmmung, wodurch Probleme bei Gewhrleistungsansprchen vermieden werden. Deshalb gibt es auch nur einen Ansprechpartner in Sachen Wrmedmmung  und zwar auf der Seite der Hersteller dieser Systeme. Entsprechend erfolgt der Vertrieb der Fassadenmodule direkt ber die Produzenten der WDVS, die Komponenten des Gira Systems 106 dagegen werden nach wie vor ber das Elektrofachhandwerk bezogen.

Auch der fachmnnische Einbau obliegt dem Gewerk "Fassade"  der Einbau der Gira System 106 Komponenten hingegen erfolgt durch das Gewerk "Elektroinstallation". Da der Elektroinstallateur also lediglich die Installation der Bestandteile des Gira Systems 106 bernimmt, bleibt sein Arbeitsaufwand bei der UP-Installation unverndert gegenber einer Aufputzlsung.

Fr den Einbau stehen unterschiedliche Gehusegren zur Verfgung, sie erlauben die Installation fr die Formate 1fach bis 5fach und 2x2fach, so dass auch bei der Unterputz-Montage eine flexible Anordnung der Module mglich ist  je nach Ausstattungswunsch und Einbauvariante. Das UP-Gehuse erlaubt zudem ein optimales Einputzen, da es herstellerseitig ber ein angeklebtes Armierungsgewebe verfgt.

Das Fassadenmodul ist ab sofort lieferbar.

Die Installation der Komponenten des Gira Systems 106 erfolgt beim flchenbndigen Einbau analog zur Aufputz-Installation. Die Oberflchen der Module gibt es zunchst in vier Material- bzw. Farbvarianten: Zur Verfgung stehen zwei Versionen aus gebrstetem Edelstahl (V2A- und V4A-Edelstahl), hinzu kommt Aluminium lackiert in Verkehrswei (RAL 9016) sowie Aluminium eloxiert.

Auch mit der flchenbndigen Version des Gira Systems 106 lassen sich Lsungen realisieren vom Ein- bers Mehrfamilienhaus mit maximal 13 Video- oder 17 Audio-Teilnehmern bis hin zu greren Objekten, etwa Brogebude, Industrieobjekte oder Hotels. Der modulare Aufbau erlaubt es, das System in Gre, Design und Funktionalitt individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. nderungen sind durch Modulaustausch jederzeit mglich. Ein Vorteil dabei ist, dass die Modulunterteile samt der Elektronik einzeln und unabhngig von der Designoberflche ausgewechselt werden knnen  dass also nicht gleich die gesamte Anlage getauscht werden muss. Umgekehrt knnen die Unterteile verbaut bleiben, wenn eine andere Designfront gewnscht wird.


Bildunterschriften:

Gira System 106 UP_01
Die neue Variante des Gira Systems 106 erlaubt eine flchenbndige Installation. Dabei erfolgt der Einbau direkt in die Fassade. 

Gira System 106 UP_02
Zur Verfgung stehen zwei Versionen aus gebrstetem Edelstahl (V2A- und V4A-Edelstahl), hinzu kommt Aluminium lackiert in Verkehrswei (RAL 9016) sowie Aluminium eloxiert. 


Bilder: Gira